This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175PWPR

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5175EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625569/lm5175-lm5175pwpr

器件型号:LM5175

您好!

 我设计了 LM5175PWPR (降压/升压)转换器参考设计的原理图。 我使用的组件和值与参考设计中提到的完全相同。 根据建议、我有固定的 RFbt 值为453K 欧姆、Rfbb 值为20K 欧姆。 如果输入电压为14V、则表示输出电压为13.5V;如果输入电压为7V、则表示仅获得6.5V。

但我所需的输出电压为19V/3A 固定值、即使输入可能从电池获取14V 至15V 的电压变化、我的笔记本电脑充电输出应该恒定为19V/3A。 因此、请建议我尽快解决这个问题。 请参阅随附的原理图、并告知我需要更改值的位置。 这对我来说是一项紧迫的任务。

 请给我发送电子邮件至- info@kentronicsengineering.come2e.ti.com .../Schematic-Prints_5F00_Boost.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabha、您好!

    感谢您考虑使用 LM5175。 您的电路的升压桥臂似乎不起作用。 您是否会检查电路板上的电路连接并测量 SW1和 SW2波形?

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao Xi 先生、
    这意味着我需要检查 Cboot1和 Cboot2电容器中的电压? 现在我没有示波器、只能通过万用表进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    电压显示在 SW1 -14.2V、SW2-14.22V 中。 Dboot1和 Cboot1之间的电压- 13.97V 以及 Dboot2和 Cboot2-14.7V 之间的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要查看您的升压桥臂是否在切换。  这些 DM 读数没有太大帮助。  请获取示波器并测量开关节点波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao Xi 先生、
    现在、我无法获取示波器、而且需要更多的时间(至少15到30天)。 因此、请向我建议替代方法、如果升压桥臂没有切换、这意味着我需要执行的操作;如果是切换、这意味着我需要执行的操作。 因此、我可以尝试尽快解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在等待您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabha、您好!

    请使用 快速入门计算器 检查您的设计的组件选择。 这将有助于确保您的组件正确。 此外、请确保布局遵循数据表中所述的准则。  

    请注意、如果未使用示波器、则无法很好地了解导致问题的原因。 DMM 无法提供深入了解问题原因所需的详细信息。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett 先生、您好!
    我注意到、许多元件值都是从 webench 设计生成的参考原理图中更改的、值得注意的变化是 ISNS+&引脚在参考设计中短路并接地、但在计算器中、它连接到输出端子。 请告诉我正确的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否为我发送输入14.4V 和19V 输出 Altium 文件的原理图文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabha、您好!

    当 ISNS+和 ISNS-引脚接地时、这意味着未激活输出上的平均电流限制。 数据表的第8.3.6节对此进行了说明。 如果您不需要此功能、请将其保持接地。 请按照快速入门计算器检查其他组件值。

    您是否在要求 EVM 的 Altium 原理图和布局?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett 先生、您好!
    是的、请向我发送输入14.4V 和19V/3安培电机的 Altium 原理图文件和 PCB 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabha、

    如果您根据数据表中的设计示例创建了设计 、则可以使用 LM5175EVM 作为布局的良好参考。 请告诉我、您是否正在申请 Altium 文件的电路板。

    谢谢、

    Garrett