This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2587:典型的升压稳压器应用

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629881/lm2587-typical-boost-regulator-application

器件型号:LM2587

您好!  

最近我购买了几款 LM2587-ADJ/NOPB、现在我遇到了数据表中提供的一些应用问题。

输入6V、1A、直流源。 我们连接100欧姆功率电阻器的输出侧。

实际上、该电路在无负载情况下运行良好、输出电压与我们设置的12V 电压完全相同。 但是、当100欧姆电阻器连接到输出侧时、输出电压会显著下降、如6V 至8V、有时芯片会发热并烧毁。

寻求帮助! 如何在我们获得负载时设置输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于10欧姆负载、应该可以。 您是否会向我们展示您的布局?
    负责该设备的工程师不在办公室、下周他将回到办公室
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路与 POST 稍有不同。 但基本上是相同的电路。 请检查原理图和 PCB 布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于负载330R (电流为106mA)、电路工作正常。 打开和关闭,没有问题。 请检查波形。

    通道1:VIN。

    通道2:输出电压

    通道3:2857开关节点的引脚4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Zhongwen
    您能告诉我二极管 D1的 P/N 吗? 二极管 D1的额定反向电压必须大于 Vout=48V。 并且平均电流额定值必须大于负载电流。
    您可以检查它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    制造商器件型号为 STTH4R02U、表示二极管。
    我的主要问题是可以在无负载或极小负载电流200mA 的情况下打开电路。
    如果负载电流大至600mA、则无法打开电路、电压下降、芯片未进行调节。
    如果电路在无负载的情况下首先打开、然后连接600mA 的大负载、则电路工作正常。 只是有点嘈杂
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,中伟
    有一个可能的原因。 您能否检查输入电压电源的电流限制设置? 您可能会设置低电源的电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电流限制为6A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    为了帮助我分析这个问题、您能否进行一些测试并发布一些波形?

    我希望您保存该点波形:VIN SW 和 Vout。 请在布局中绘制电压探针。 如果您可以同时测试电感器电流、则最好。

    (1)在开路负载下、测试启动波形和稳定波形。

    (2)在600mA 等重负载下、测试启动波形和稳定波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Zhongwen
    您是否解决了该问题?
    您可能可以更改一个较小的输出电压电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从亚马逊购买了一个模块、该模块目前运行良好。 我可以看到的主要差异是电感器。 您是否获得了此类似的参考设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电路有一些测试数据。 请参阅底部的此帖子
    e2e.ti.com/.../187902