This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:TPS65251 EN 延迟时间

Guru**** 1828770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641113/tps65251-tps65251-en-delay-time

器件型号:TPS65251

大家好、我们收到了客户关于 TPS65251的问题。 请帮帮我们。

它们不需要保证。 他们会将其用作参考。

- IC 检测到 EN 信号和 IC 开始切换之间的 EN 延迟时间是多少?
他们想要知道最小/典型/最大值。

-对 VIN 施加输入电压与 IC 接受 EN 信号之间是否有任何启动序列要求? 如果存在任何时序限制(xxus)、您能否提供最小值/典型值/最大值(us)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    Vin 上电后 、IC 将使 EN 信号放电10ms (典型值)、这样 可确保每次上电时的序列相同、之后 IC 将开始开关。

    EN 延迟时间:

    最小值=9.2mSec、典型值=10mSec、最大值=12.4mSec。

    2.  输入电压电源 和 EN 信号没有时序限制。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    还有其他问题。

    - IC 检测到 EN 信号后,输出电压上升多长时间?

    他们想要知道最小/典型/最大值。

    我们测量了 IC、但上升时间存在差距、但您知道原因是什么吗?

    *请参阅随附的文档

    -当 EN 以 μs Ω 升高时、它们希望获得导通序列和关断序列的波形数据。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    今天 、我仔细检查 了 EVM 上的延迟时间。

    查看以下波形、 重新回答您的问题:   

    EN 放电时间(EC 表中的 TD 参数)。

    --> 在每个 Vin 上电期间,EN 信号  只会放电 一次,也就是说, 当 Vin 已经被应用时, 在第一次 EN=HIGH 时就会有 TD 延迟时间,之后切换 EN,  将不会有 TD 延迟时间。

    最小值=9.2mSec、典型值=10mSec、最大值=12.4mSec。

    (在我的测试中 ,TD 为11mSec,略有变化。)

    EN 引脚悬空、当 Vin 加电时、TD delayt 时间=~11mSec。

    从 EN=HIGH 到启动开关(Vout 开始上升)的延迟时间。

    延迟时间= 4mSec ~ 6mSec。(典型值)-->此 数据在一个 EVM 板上进行了测试,它是典型值,略有差异。

    该延迟有10%的变化、因此、  

    最小值=3.6mSec、最大值=6.6mSec。

     

    已应用 VIN、设置 EN =高电平、Vout 启动存在大约4m~6mSec 的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的支持。
    我们认为启用延迟时间的变化很大(4msec~6msec)。
    为什么 IC 会出现这种现象? 我们需要知道内部电路的行为。

    此外,我是否可以获得关闭序列的波形??

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供由 EN 关断的波形?

    我们测量了 EN 上拉至 VIN 的启动波形。

    如您所见、EN 延迟时间约为20ms。

    我们希望确保为什么 IC 需要很长时间才能开始开关。

    您能否提供内部时序图?

    *请参阅随附的文档

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    1、下面是禁用波形、一旦 EN=LOW、IC 将停止开关。

    2.正如 我在上次答覆中所说。  每次 Vin 上电时、EN 放电延迟时间= 11mSec (Vin 上电时仅对 EN 放电一次)。

    EN 延迟时间大约为4~6mSec。

    因此总延迟时间大约 为11ms + 6mS =17mS。

    我 向 设计   人员询问了较大的 EN 延迟时间、主要包括初始化控制逻辑电路以进行预偏置启动。

    下面是供参考的时序图、有预偏置延迟时间、请参阅下面的突出显示部分。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的支持。 很抱歉再次打扰你。

    您能否提供 EN 上的启动波形上拉至 V3V。
    我们测量的启动波形为24msec EN 延迟时间。
    我们认为与您提到的17毫秒有很大的差距。

    谢谢

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    下面是连接 到 V3V 波形的 EN 引脚。

    我 多次测试 Buck1/2/3 、  从 EN=HIGH 到 Vout 斜升的时间 大约为17.4mSec、从不等于24msec。  

    因此、请仔细检查您的原理图、EN 引脚是否 具有延迟 电容器?

    CH1:VIN、CH2:Vout=3.3V、CH3:EN

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速支持。

    我们将在下星期一再次查看。

    我们的 EVM 在 ENx 引脚上具有4.7nF 的电容。

    这是否会影响 EN 上拉至 V3V 时的 EN 延迟时间?

    您能否提供测试原理图?

    储罐。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    下面是我的 EVM 原理图链接。

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slvu399&fileType=pdf
    EN 引脚还具有4.7nF 电容、与您的电容相同。
    因此、请仔细检查延迟时间并比较波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测量了波形。

    请参阅以下图示。

    延迟时间约为20ms。

    您的波形有一个小间隙。

    您可以通过其他 EVM 进行检查吗?

    谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我 测试另一个新 的 EVM、下面是波形、EN 连接到 V3V、延迟约为17.4mS。

    我认为这种差距 是由变化引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们收到了客户关于 TPS65251的问题。
    请帮帮我们。

    EN =高电平→低电平后、
    即使 EN 在输出电压下降前升高为高电平、
    输出电压是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    是的、输出电压可以与偏置电压正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的确认。

    谢谢。
    此致。