This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:不同的 ISET 电流公式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8861-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632353/lp8861-q1-different-iset-current-formula

器件型号:LP8861-Q1

您好!

我不明白为什么有两个不同的公式来计算 ISET 电流:

LP8861-Q1数据表: 输入8.3.3.2公式3  RISET= 2342 /(IOUT-22.5)

关于使用 LP8861-Q1EVM 评估模块文档第8.2段电流设置为 ILEed = 2000x VBG /Riset、例如、在我的应用中、对于通道、Riset 可以是120K 或134k。 它是什么正确的公式? 您是否有 Excel 文件来计算我的应用程序的 LP8861的所有值? 对于 Vin=24V 的通道、4 LED 驱动器@20mA。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Floriano、

    这两个公式都可以在最佳 ILED 范围内使用(以实现良好的上升时间和电流匹配)。 当您以较低的 ILED 电流运行时、两个公式之间的差异更加明显。 这两个公式应在~30-40mA 至100mA 范围内产生相似的结果(其中电流匹配和上升时间应良好)。 因此、最好记住20mA 稍微推动了一些限制、其性能的某些方面可能 不是最好的(但 IC 仍应正常工作)。 对于较低的电流电平、我认为您可以使用 ILED=2000xVbg/RISET 等式。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    您是否有 Excel 文件来计算我的应用程序的 LP8861的所有值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floriano、

    您正尝试使用您要询问的 Excel 文件计算什么?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Risense、MOSFET、电感器和二极管等输入组件