This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54541:TPS54541在负载潮湿条件下运行

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640076/tps54541-operating-of-tps54541-at-load-damp

器件型号:TPS54541
你(们)好
如果施加 TPS54541的电压如下图所示、Vout 是否升高?
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件的最大额定输入电压为42V。

    除非您在器件的输入端有钳位、否则您指定的脉冲将损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有让条件足够清晰。

    我的客户使用二极管将输入电压钳位到36V。

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于线路瞬态较快、Vout 会有一个凸点。 采用适当的环路设计时、它应该能够相当快地恢复。

    -杨