This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:bq78z100

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632474/bq78z100-bq78z100

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、团队、

我有带 BQ78Z100的电路板。 尝试通过 EV2300 (I2C 模式)连接 到 bqstudio。 但是软件写入:自动检测器件:1100_0_04、并且不连接到 IC。

软件版本为 1.3.76。

可以帮帮我吗?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,伊利拉

    请下载以下文件。  将此 bqz 文件放在计算机 bqstudio 的 config 文件夹中 、然后手动选择 bq78z100。 然后对从链接下载的 srec 文件进行编程。 您可以使用固件选项卡进行编程。 这将对监测计上的最新固件1100_0_05进行编程、并且您将能够在 bqstudio 启动时自动检测监测计。 但愿这对您有所帮助

    www.ti.com/.../sluc601

    这是将 bqz 文件放置 在计算机上的位置。  C:\ti\BatteryManagementStudio\config

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    现在工作正常。