This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24720:TPS24720

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24720, CSD16321Q5, TPS24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624823/tps24720-tps24720

器件型号:TPS24720
主题中讨论的其他器件: CSD16321Q5TPS24770

我想使用最大电流50A 的 TPS24720设计、在12V 时使用 CSD16321Q5
如何设置  TPS24720的 PLIM、 您能否 提供参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间、

    请访问 www.ti.com/hotswap 以访问基于 Excel 的设计工具、应用手册和视频教程。 通常、TPS247xx 系列用于较低的电流电平(30A)、但在某些情况下、如果 Cout 不高、则可用于较高的电平。 该工具将帮助您确定这一点。 还建议您在设计之前获取 TI TPS24720 EVM 进行测试、并根据您的系统需求对其进行修改。 在最大系统环境下执行热短路、电源短路测试。 如果无法使用该工具获得可接受的解决方案、请考虑使用 TPS24770。 它具有一个允许浪涌加电进入高容性负载的双计时器和一个短路故障计时器。

    Brian