This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:超低电流

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632458/tps62745-ultra-low-current

器件型号:TPS62745

您好!

对于3uA 左右的极小电流、有人能否推荐线圈和电容器的良好组合。 我知道一些器件直接列在数据表中、但我的问题更多地是有关 TPS62745超低电流应用的一些个人经历。 目标是在10年内高效地将9V 电池转换为3V。 从使用寿命开始、我的电路的供电电流将仅为3-4uA、但有时需要高达150mA 的电流几秒钟。  

感谢您的任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomas、

    是的、这是一款适合您的应用的 IC。

    是的、D/S 列出了要使用的良好线圈。 基于铁氧体的线圈、如 Coilcraft 的 XFL 或 LPS 系列、可能会提供最低的损耗。

    电容器对效率没有显著影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。

    Toams Lorinc