This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:原理图审阅

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628342/bq25895-schematic-review

器件型号:BQ25895

你好

我的一个客户正在使用 BQ25895进行此项目。

在我看来、它应用了正确的设计值。

请您再做一个评论吗?

我将提供相应的原理图文件。

< >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    除了 INT 上的33欧姆上拉电阻外、原理图看起来合理。 INT 的灌电流不能超过10mA。 此外、请使用 eff=VBUS*IVBUS/(VBATmin*IBAT)确认电感器的额定充电电流或来自电池的升压模式输入电流中最高。