This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:R100电阻器?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627855/tps63002-r100-resistor

器件型号:TPS63002

您好!

我正在使用 TPS63002设计电路。 在推荐的器件列表和应用中、有 R100电阻器。 我想知道是否可以使用 R150而不是 R100、因为我想减少 BOM (BOM 中已经有一些 R150电阻器)。  

将 R100更改为 R150会产生一些后果吗? 该电阻器的工作是什么?  

谢谢!
此致、  

Jure Korber  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们讨论的是同一个、100欧姆电阻器是连接到 VINA 的 RC 滤波器的一部分、以便为内部电路提供滤波电源。
    在我看来、使用150欧姆应该是可以的、但您需要对其进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否建议使用任何测试方法? 只是为了检查输出电压、就是这样、还是我可以遵循任何测试协议? 我还将询问 EMI 发射。 该器件是根据您的参考方案/命令布局设计的、但我仍想知道我是否可以使用正常设备(如示波器、万用表)测量任何内容、以指示器件的工作效果如何?  

    非常感谢!

    PS:我在许多项目中使用 TPS63002、以前从未遇到过问题、非常好。  

    此致、  
    法律上  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的女士:

    没有特定的协议取决于您的设计规格。 通常、检查器件的电流消耗也有助于交叉检查器件是否正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢! 因此、如果我理解正确、我应该测量输入电压和输入电流并计算输入功率、而不是测量输出电流、电压并计算输出功率。 输入功率=输出功率+损耗。 可以在 IC 数据表的图形中查找损耗。 如果它们有点相似、我可以预期器件工作正常、EMI 等方面没有问题  

    此致、  

    法律上  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的女士:

    "有关 EMI 的问题"与 PCB 的设计方式有关、不能直接将器件"正常工作"和"有关 EMI 的问题"链接在一起。

    下面是一个应用手册、其中介绍了降低 EMI 的布局技巧: www.ti.com/.../snva638a.pdf