This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54291:TPS54291电感器与放大器;补偿值计算

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642830/webench-tools-tps54291-tps54291-inductor-compensation-values-calculations

器件型号:TPS54291

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我想更改已经设计 的 TPS54291双路直流/直流稳压器 IC 的输出电压。 我计算了反馈的电阻器。

但是、我没有获得该 IC 的 webench 设计来计算电感值以及补偿电阻器和电容器值。

因此、如果您中的任何人都有一个 Excel 和一个表格来计算这些值、最适合与他人分享。

谢谢、此致、

PRAVARDHAN U.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以共享 Webench 设计吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我找不到适用于此 IC 的 webench 设计。

    原理图的 PFA 图像。 我计算了反馈电阻器、并希望计算电感器和补偿值。

    谢谢、此致、

    美国普拉瓦尔罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕我不理解你的要求。 如何计算原始值? 您说您正在使用以前的设计。 原始原理图是什么? 原始输入和输出是什么? 数据表中有一个详细的设计过程、您可以在新设计中遵循该过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉耽误你的回答。

    请在下面找到 EVM 板使用的原始电路:

    此致、

    美国普拉瓦尔罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pravardhan、

    该原理图与 EVM 不匹配。 3.3V 侧比较相似(输出滤波器、电阻器 FB 分压器、缓冲器相同、但补偿不同)、但 EVM 上的另一个输出为1.2V、而不是设计中的1.8V。 我建议您从输入参数开始、然后按照数据表设计示例计算所需的组件值。 如果您记录了您的步骤(例如在 Excel 中)、我可以在完成后检查这些步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    PFA Xilinx ZC706的 TPS54291原理图。

    e2e.ti.com/.../zc706_2D00_schematic_2D00_xtp215_2D00_rev2_2D00_0.pdf

    我将创建一个包含 EVM 值的 Excel 文件、以验证电感器和补偿值。 我还将添加计算值。

    谢谢、此致、

    美国普拉瓦尔罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在您发布这些计算时检查它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    根据数据表 SLUS973A–2009年10月–2016年11月修订版中给出的示例、用公式将 PFA Excel 计算列表化

    e2e.ti.com/.../TPS54291-calculations.xlsx

    请在 Excel 中查看"对于3.3V (CH-1)"工作表。

    第页的 fPOLE 计算公式有误 22但在第页上 16正确。 请在数据表中更正。

    以下是我的观察结果:

    1. L 值选择将在附近按值进行、稍后将其用于计算
    2. 计算更高的 COUT 值、然后将其用于计算
    3. Rcomp 值选择将在 By Value 附近进行、稍后将其用于计算

    我没有得到有关如何计算"加上高频电容器以降低高频增益"的计算或公式? 这是数据表第18页的 C7 (15pF)。

    现在、我将从我的实际所需计算开始、并分享结果。

    谢谢、此致、

    美国普拉瓦尔罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    e2e.ti.com/.../TPS54291_5F00_calculations.xlsx

    用于 TPS54291补偿和电感器值计算的 PFA Excel 文件。

    红色印页用于验证数据表示例、蓝色印页是我的必需值。

    此致、

    美国普拉瓦尔罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 从事了几个紧急项目。  让我看看明天还是星期四我能看一下这个。