This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq4050EVM-561:赢得#39;t 进入 WAKE

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632098/bq4050evm-561-won-t-enter-wake

器件型号:BQ4050EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尝试通过 bqstudio 和 evm2400将固件从一个模块刷写到另一个模块、之后器件无法通电。 我用另一个完成了这个、它工作正常。 是否有办法恢复器件并将其恢复出厂状态、以便将其上电? 我在有关故障排除或恢复过程的文档中看不到任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,多诺万
    对器件进行编程后、您需要通过发送 Mac 命令08使器件脱离 ROM 模式进入固件模式
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我尝试通过 Advanced COM SMB 菜单发送命令、但它没有得到响应或确认。 还有其他想法、或者我在错误的地方这么做了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编程器甚至看不到芯片、如果器件断电、似乎我必须按下唤醒按钮、但这不会打开该板的芯片。 我有另一个尝试安装固件的固件、现在它在通过 WAKE 按钮开启后立即关闭。 我是否有错误的编程器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,多诺万
    您是否已将电路板配置为4S? 我建议您这样做、然后尝试对电路板进行编程、然后针对您需要的任意多节串联电池对其进行编码。

    谢谢
    Onyx