This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:已学习状态

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632519/bq34z100-g1-learned-status

器件型号:BQ34Z100-G1

手册(SLUSBZ5B)第20页上的"记忆状态"位1和位0是否相反?  它指出:

Qmax (位3):现场 Qmax 更新。

0 = Qmax 尚未在字段中更新。
1 =现场更新了 Qmax。

Iten (位2):使能

0 =禁用。
1 =使能。

CF1、CF0 (位1-0):Qmax 状态

0、0 =电池正常。
0、1 = Qmax 首先在学习周期中更新。

还是 Qmax Status 的位1-0首先显示最低有效位?  我通常在启用前获得0x02、在启用后获得0x06。  

关于位3、被视为"现场更新"的内容。  在密封之后、是否在启用后更新此信息????

"已学习状态"的正常进度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    未学习的软件包的更新状态为00。 如果在未学习的软件包上启用了它、它将具有04的更新状态。 在学习周期中、更新 Qmax 后、更新状态将为05。 学习完成后、更新状态将为06、表示已学习 Qmax 并已更新电阻表。 然后、客户需要手动将更新状态更改为02、这表示 Qmax 和 RA 表已更新、但已禁用。 发送 IT enable 命令后、更新状态将自动从02变为06、指示已了解 Qmax 和 RA 并已启用。
    将更新状态设置为02的目的是防止在对监测计进行编程期间或之后进行寿命更新。 终身更新仅在启用后才会激活。 但愿这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx