This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:VDD6频率/纹波与 ESR 输出电容间的关系

Guru**** 2560360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639242/tps65381a-q1-vdd6-frequency-ripple-vs-esr-output-capacitor

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65381EVM

您好!

我正在研究有关 VDD6 BUCK 的奇怪的组合。

时钟频率约为110kHz、而指定的频率为440kHz。

请注意、外部组件(L/R/C)基于 TPS65381EVM 上使用的组件(SLVU847A EVM 用户指南)。

在将22uF 陶瓷电容器替换为钽电容器时、主频率约为440kHz、但稳定性和纹波会大幅降低。

使用钽的结果是增加 ESR。

我恐怕要绕圈走...

您能否解释为什么使用推荐的外部组件时频率可以如此低(110kHz)?

这是由布局造成的吗?

电感器是否会影响?

此致、

MDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VDD6前置稳压器是滞环架构、输出电容需要受控 ESR。
    我们建议在 VDD6上的输出电容器上使用100m Ω-300m Ω ESR。

    在将输出电容器替换为钽电容器之前,您是否已将100m Ω/150m Ω ESR 与输出电容器串联?

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murthy、

    我的基本设计具有0.15R ESR 电阻器和22uF 陶瓷电容器。
    我使用和不使用0.15R ESR 电阻器测试了钽电容器(100kHz 时为0.15R)。
    ->使用0.15R ESR 电阻器时、频率为440kHz、但不稳定、纹波更大
    ->如果没有0.15R、频率为110kHz。 结果与基本配置相同。

    此致、

    MDO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MDO、

    这就是该迟滞转换器的工作方式。  请参阅数据表的第10页、POS 1.5、时钟频率有一个脚注5、这有助于解释开关的工作原理。 时钟频率实际上是最大频率。  滞后控制将使开关保持打开(100%)甚至关闭、具体取决于 VDD6相对于器件滞后电压的电压电平。  数据表在第96页的第6.2.2.1节提供了平衡 L、C 和 R 的简化公式。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    非常感谢您的回答、这让我对这种直流/直流转换器有了启发。

    此致、

    MDO