This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:使用高级通信手动解开 bq78350_R1

Guru**** 2555060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632449/bq78350-r1-manual-unseal-the-bq78350_r1-by-using-advanced-communication

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQSTUDIOBQ76930

尊敬的 TI 团队:

我一直在使用 bq78350_R1和 bqStudio。

在我的电池组上通过了 OVC (过压充电)和 OCD (过流放电)测试。 电池组 OCD 设置值为4A。 测试完成后、电池组无法放电任何电流可能会 关闭 DSG MOSFET。 我尝试使用高级通信清除 SYS_STAT 寄存器(bq76930;第28页)。 我尝试将芯片组恢复为正常运行。 遗憾的是、芯片组进入密封模式运行。 我尝试使用快速命令和高级通信来解封器件。  

我没有成功使用快速命令。

下面是高级通信过程中拍摄的快照、我想将芯片组操作检索为正常操作。

 已缓存、

此致:

Venu M

7829955102。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Venu:
    屏幕右侧的命令窗口具有完全访问和取消密封按钮。 单击这些按钮可将器件置于解封模式、然后进入完全访问模式。 不要使用高级通信命令。 很难用它解开密封圈。
    谢谢
    Onyx