This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:我们能否将 OTG 引脚永久上拉至 VSYS 电压?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628209/bq24195l-can-we-pull-up-otg-pin-to-vsys-voltage-permanently

器件型号:BQ24195L

您好!

我们计划使用 bq24195Ldevice 为3000mAh 电池充电。 微型 USB 将用作充电器输入、我们希望器件智能地检测来自 USB 电源的最大电流。

这里的 OTG 引脚的功能是什么。 我们是否可以将其永久拉高并只允许 D+和 D-与 USB 主机通信?

谢谢、

Mahesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh 您好!

    我已附上数据表中 OTG 引脚说明的图像。 如果 OTG 模式被拉至高电平、那么更改寄存器将启用升压模式。 当插入 USB 主机且 OTG 被拉至高电平时、器件将使用其内部电流 DPM 来确定最大电流为500mA 的系统的最佳电流。

    此致、

    Parker Holloway