This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905器件功能配置-如何?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628288/bq77905-device-functionality-configuration--how

主题中讨论的其他器件:BQ77905

大家好、

请参阅 BQ77905数据表中的 bq77905 器件配置,、例如:

 但无法找到 以下器件配置、请提供 配置表、TKS!

 重要的是、如果我需要的话

  OV=4.18;UVhyst=300mV;=35mV-40mV;OCD1 (阈值) OCD1 (阈值)=60mV-70mV;SCD (阈值)=120mV;

OTD (℃)=65、then60℃恢复

OTC (℃)=50、then45℃恢复

℃(℃)=-15、然后-10 μ s 恢复;

UTC (℃)=0、然后恢复5℃

哪种器件适合选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ming、
    bq77905数据表上周进行了更新、以包含您在上面所示的网站上显示的新发布的配置。
    可能的配置值显示在数据表的表3中、到目前为止、已定义的配置与您的要求不匹配。 OT/UT 限制只有2个选项、-15C 不是可用选项、但与热敏电阻串联或并联的电阻值会影响达到阈值的温度。
    请联系您当地的 TI 销售代表、了解是否可能进行新配置。