This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:具有并联调光功能的 COUT?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV, TPS92661-Q1, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632270/tps92515hv-cout-with-shunt-dimming

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件: TPS92661-Q1TPS92515

尊敬的 TI:

我想将 TPS92515HV 与 TPS92661-Q1搭配使用、通过矩阵管理器芯片提供700mA 电流和快速调光。

我使用 Webench 来生成初步设计、但当我尝试使其与数据表和用途保持一致时、我在几个方面感到困惑。

1、据我所知、输出电容器应在从链中移除一个时向非分流 LED 注入大电流。 我不认为 Cout 应该用于并联调光、我的电感器纹波已经在我为 LED 所需的规格范围内、具有较大的裕量。 Cout 是否提供除降低输出纹波之外的功能? 从数据表中可以看出、如果我能够容忍 LED 中的电流纹波等于电感器中的电流纹波、则可以将其移除、但我不确定它是否会影响电流电源稳定性。

由于此设计无需向 TPS92515引脚提供外部 PWM 信号、因此数据表中说明只需将其连接到 VCC 即可。 而在 Webench 设计中、它通过 Ruvlo1和 Ruvlo2通过 CDIM 连接到电阻分压器。 我认为这是为了实现欠压锁定、但在 Webench 中这似乎无法禁用。 在输入电压为48V 且绝对最高输出电压为42V 且典型工作电压为36V 或更低的应用中、是否需要这样做?

3.我想提供一个电位计来提供模拟调光。 通过这种方法、我想让您使用一个旋钮来降低亮度、同时 TPS92661-Q1中的分流 FET 阵列独立提供 PWM 调光。 在此模式下、我相信只需移除 Riadj1即可将 IADJ 与 Vin 相连、而是提供0-2.4V 左右的电压。 这是什么目的?

4.对于 TPS92661-Q1、它要求每个开关的电阻为225m Ω、我计划使用提供的四个开关。 为了计算 Roff2、我假设所有四个开关都导通、因此 Vshunt 为0.63V。 Webench 计算出63.5mA 的电感纹波、82uH 的电感、470pF 的 Coff、并且根据我的理解、Vin 始终为5V。 根据这些值、我计算出的 Roff2为37.4k。 请告诉我、如果我没有找到 Ron 以外的 TPS92661-Q1 VF。

非常感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    Webench 提供了一个体面的起点、但它不考虑任何因素、也不具备改变事物的完整功能。 但希望我能在这里回答您的问题:

    输出电容仅用于减少 LED 中的电流纹波。 这不是必需的、实际上不应与分流 FET 调光一起使用。 您可能会怀疑 LED 和分流 FET 中的峰值电流可能会变得非常高。 为了实现分流 FET 调光、此器件被设计成在没有输出电容器的情况下运行。

    2.它是 UVLO 功能,不是必需的。 如果您不需要它、您可以将 PWM 连接到 VCC、如上所述。

    3.可以,IADJ 可以直接由电压驱动。

    4.正确的、您可以使用电流和总 RDS (on)进行计算。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了,谢谢 Clint!