This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-4EVM-006:电源设备- BT 标准

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628312/tps2372-4evm-006-power-sourcing-equipment--bt-std

器件型号:TPS2372-4EVM-006

您好!

如果我想测试适用于90W 应用的 TPS2372-4EVM 评估模块、 我可以使用什么 PSE。 是否有任何 PSE 支持具有90W 输出的 BT 标准。

请告诉我市场上是否有此类兼容 PSE。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

     虽然我们的.bt PSE 仍处于开发阶段、但您可以购买 Phihong .bt 注入器进行测试:POE90U-1BT-R  谢谢。

    此致、

    一分钱