This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] uc2526:无法从 UC2526 IC 获取 PWM 输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2526, UC2526A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/644009/uc2526-not-getting-pwm-output-from-uc2526-ic

器件型号:UC2526

尊敬的先生

我没有从 UC2526 IC 获取 PWM 输出

请指导我

我将在开环中检查该 IC

我已将 Rd 连接到接地。

CT=100nF

RT=120K

CSS=47 μ F

我已通过 POT 为 ERROR+=2.2V 提供电压  

我已通过 POT 为 ERROR-=1.5V 提供电压

我已将电阻器(470K)和电容器(220nF)并联组连接到-ERROR 和补偿引脚

我没有在示波器中观察到任何输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在关断引脚处获得 MV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    我能不能建议查看复位、比较器、关断和 CSS 上的电压。 您还应检查 Vref 是否正确。 一个很好的开始位置是确保这些值与建议值相匹配。 我还想了解一下您的原理图、以帮助您更好地完成设计。

    谢谢、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关断引脚处的电压为40mV
    复位引脚我将获得5V 电压
    在 Comp 引脚处、我获得2.4V 电压

    上面的原理图 SIR 有一个变化
    我已短接错误引脚(2)和补偿引脚(3)的端子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vref 处的电压为5伏
    在 CSS 处、我得到的是4.7伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    从电压读数可以看到、关断引脚被拉至低电平、这会阻止 PWM 产生任何栅极驱动信号。 现在、如果您看一下数据表中的方框图、CS+、CS-馈入关断引脚。 您必须确保按照 数据表中的建议连接这些引脚。

    我担心您是否可能通过短接引脚6、7来损坏 PWM 控制器。 我建议 在进行任何更改之前检查控制器的振荡器是否仍在运行。 这可以通过查看 CT (引脚10)处的电压来完成、您应该会看到锯齿波形。 如果振荡器不工作、我建议用一个新的控制器来替换该控制器。

    我还能不能建议移除与开关并联的电容以关断、因为当比较器从内部馈电压时、电容会导致大范围开关。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    感谢您的快速回复、

    我的问题得到了解决。

    非常感谢您在正确的时间提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我将获得 PWM 输出脉冲、如图中所示。

    我想减少上图中的放电部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我从这个问题中了解到、您正在尝试更改 PWM 信号的占空比。 如果我错了、请更正我的错误、但如果是这样、我会向您指出 UC2526A 数据表中的电气特性。

    可通过调节 COMP (引脚3)上的电压来改变 PWM 信号的占空比。

    我希望这能回答你的问题。

    谢谢、

    Sonal Singh 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我已将 ERROR+引脚电压设置为4.25V。

    我在0% PWM 时获得1.35V 电压、 在95% PWM 时也获得3.354V 电压。(在 Comp 引脚)

    COMP 引脚上的电压是可以的、或者我必须做一些事情

    先生,我得到的波形类似于 b因为,我没有连接任何负载,连接负载后,效果是 gone.now 信号正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我看不到这些值有任何问题、PWM 按预期运行。 我希望您看到 COMP 引脚上的电压@无负载和满载条件。 我这么说的原因是 、我想查看控制器是否进入突发模式@无负载、如果不是、您可能没有问题。

    谢谢你

    Sonal Singh 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    只是快速跟进:您是否能够解决您的问题。

    谢谢、

    区域

    如果  您的问题已解决、请单击已回答以关闭该主题。