This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:恒定启动电压

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628057/bq76940-constant-boot-voltage

器件型号:BQ76940

您好!

文档中没有提到我是否可以为 TS1设置恒定电压、或者这是否会损坏器件? 我的目的是   在整个电路被激活时自动启动 BQ76940。 您能想到这种方法有什么缺点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    TS1上的恒定电压在绝对最大限制范围内或者最好在建议的0至3.6V 范围内不会损坏部件。 如果启用了热敏电阻温度测量、它将显示为 TS1温度施加的电压。 但是、恒定电压不会引导器件或使其保持唤醒状态。 需要一个边沿来引导器件。 虽然较小的信号可能适用于单个器件、但 TS1信号应从低于 VBOOT 最小值转换到高于 VBOOT 最大值