This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51216:从 REFIN 到 GND 的值 VDDQ 输出电容器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51216, TPS51219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627914/tps51216-about-the-value-vddq-output-capacitor-from-refin-to-gnd

器件型号:TPS51216
主题中讨论的其他器件: TPS51219

大家好。

请检查随附的文件。
我的客户在 REFIN 和 GND 之间使用0.22uF 电容器、但 TI 建议使用几纳法电容器以实现稳定运行。
-数据表注释
" 为了实现稳定运行、建议使用从 REFIN 到 GND 的几纳法电容。"

如果我们使用大电容值电容器。 是否有任何问题?
请告诉我电容器电流为几纳法拉的原因。

此致、
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    如果在 REFIN 和 GND 之间放置了大值电容、则 REFIN 在上电期间将缓慢上升。

    这意味着 VDDQ 启动时间将更长。

    除此之外、正常运行期间0.22uF 应该正常。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REFIN 电容器的一个限制是、在启用 PGOOD 比较器之前、REFIN 电压需要达到目标值。

    以下信息可从数据表第15页中获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣

    感谢你的答复。
    我了解了电容器值。

    我还有一个关于过压保护的问题。
    TPS51216和 TPS51219是相似器件。
    当 VDDQSNS 电压达到比 REFIN 电压高20%的水平时、这些器件会设置过压保护。
    我的客户  在器件启动时通过 TPS51219确认了这种情况、并且该器件的输出电压 下降至0V。
    当软启动完成时、 VDDQ 电压会跳升(尖峰或过冲)、电压会比 VREFIN 高20%或更多。

    我不知道 VDDQ 电压为什么会跳升(尖峰或过冲)。
    你有这样的情况吗? 如果您有、请告诉我具体原因。
    我的客户担心 VDDQ 电压会  随 TPS51216上升。

    我得到了客户的饼干、但这些饼干信息是机密信息。
    如果您需要电路、请给我发送邮件。
    电子邮件:ogane-s@clv.macnica.co.jp

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢