This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS 系列中是否有 MIC5205等效产品?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985, TLV713, TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632525/is-there-a-mic5205-equivalent-in-tps-series

主题中讨论的其他器件:LP2985TLV713TLV760

您好!

MIC5205是一款具有 EN 和0.15A 输出的3.3V LDO。 是否有等效的 TPS?

我一直在使用 TPS73633、该器件的电流可达0.4A、但与 MIC5205通信成本高昂? 那么、是否有一个与该 LDO 等效的经济高效的 TI 器件?

此外、有时我需要打开和关闭电源总线。 是否有 TI 器件、例如从 TPS73633的输出获取3V3、并根据 EN 引脚从输出引脚输出0.15A 3V3? 比如开关?

此致、

C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如需了解更具成本效益的选项、请查看 LP2985或 TLV760。 如果您不需要宽电压范围、请查看 TLV713和 TLV733器件。

    对于开关-您可以在此处查看 TI 的负载开关(www.ti.com/.../products.html)

    此致、
    David