This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541:按照 bq27541-SN27541的顺序排列的文章

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632364/bq27541-the-article-made-to-order-of-bq27541----sn27541

器件型号:bq27541
主题中讨论的其他器件:SN27541

各位专家、您好!

我想知道 SN27541、它属于 按照 bq27541的顺序制作的文章、如果 sn27541drzr-h200可以 替换 为 sn27541drzr-m200吗? 有什么区别?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、
    任何具有 SN 的器件都意味着它是为特定客户定制的。 您无法在 SN 上对 bq 版本进行编程、反之亦然。

    谢谢
    Onyx