This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:基准引脚的负电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632287/tl431-negative-voltage-of-ref-pin

器件型号:TL431

您好、专家、

客户将 TL431用于电源申请。

 REF 引脚的输入来自+12V 和-12V 电阻分压器。

在某些情况下、基准引脚将具有负电压。

我们是否可以知道基准引脚是否可以支持-12V 电压。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果阴极具有正电压、TL431无法在基准引脚上支持-12V 电压。 一旦电压降至-1V 以下、电流消耗就会超过器件的绝对最大电流、因为在内部会看到 GND 短路。 基准引脚将拉电流、拉电流限制为-0.05mA、将很快超出该限制。

    -Marcoo Zamora