This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:库仑计数器单元

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632327/bq35100-coulomb-counter-unit

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!
我使用的是采用多节电池(4 x Li/SOCl2)配置的"Bulomb 累积"模式的 B35100。 校准完成(电流和 电压)。
我正在尝试了解如何获取库仑计数器的单位。
在 TRM§11.1中 ,此数据的单位为 Ah,但例如,  在10分钟内,如果有固定的300 mA 负载,则累加能力数据的增量为:4900。
 每次我测试它时,比率几乎是恒定的:(600*300)/4900 = 3.6
该值是多少? 是否可以从 DF 数据中获取它?

Gwendal Le Gall

PS:

这是 DF 数据存储器(校准部分)的部分转储:

地址、名称、值
4000,CC 增益 F4,7B3EB0E6
4004、CC Delta F4、8F58F6C3
4008、CC 偏移 I2、FA88
400A,AD I 偏移 I2,004C
400C,板偏移 I1,F8
400D,内部温度偏移 I1,00
400E,外部温度偏移 I1,00
400F,Pack V Offset I1,AA
4010、VIN 增益 U2、9FC9
4012、内部系数1 I2、0000
4014、内部系数2 I2、0000
4016,内部系数3 I2,CfDC
4018,内部系数4 I2,17F3
401A,内部最小值 AD I2,0000
401C,内部最高温度 I2,17F3
401E,Ext Coef 1 I2,51F6
4020,Ext Coef 2 I2,C9F4
4022、Ext Coef 3 I2、1452
4024、Ext Coef 4 I2、0921
4026,外部 rc0 I2,326D
4028、Vcomp Coeff 1 I2、0000
402A、Vcomp 系数2 I2、3A36
402C、Vcomp Coeff 3 I2、FD91
402E、Vcomp 系数4 I2、0025
4030、Vcomp 输入乘法器 U1、30
4031、Vcomp 输出分频值 I2、0100
4033,过滤器 U1,EF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Gwendal
    CC 偏移是由库仑计数器误差引起的电流偏移。 您可以使用 bqstudio 或按照器件 TRM 中的指令执行 cc 偏移校准。

    谢谢
    Onyx