This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:#电池管理和充电器锂离子电池# BQ2057W 无电池、#升压模式、# bq25890 #BMS#锂离子电池、# BQ25890EVM #I2C #WRITE#EV2300 #bqStudio

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632272/bq25700a-battery-management-and-charger-li-ion-bq2057w-no-battery-boost-mode-bq25890-bms-lion-charger-bq25890evm-i2c-write-ev2300-bqstudio

器件型号:BQ25700A

尊敬的所有人:

我必须为锂离子智能(3S2P)电池选择一个升压拓扑电池充电和监控 IC。  我需要为电池提供大于3A 的快速充电电流。

我发现 BQ25700a IC 满足我的要求。 但在芯片的数据表中、没有提到独立功能。

我的问题是" IC 是否需要微控制器在关断模式下为智能电池充电? 还是芯片和智能电池组足以为电池充电? "

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq25700A 是一款从充电器、需要一个微控制器为智能电池充电。

    bq25700A 可自动唤醒深度放电的电池。 请检查自动唤醒功能并阐明"智能电池处于关断模式"。