This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53315:RR 和 Cr 值选择。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628313/webench-tools-tps53315-rr-and-cr-value-selection

器件型号:TPS53315

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

在 WE-Bench 工具中  、Rr 和 Cr 跨 L1连接、CAC 连接到 VFB 引脚、这些在电路中的意义是什么?

以及如何选择它的值/(计算值)?

是否有任何公式可以计算这些值?

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些组件用于陶瓷等低 ESR 输出电容器所需的 VFB 纹波注入。 有关这些设计类型的详细信息、请参阅 TPS53315数据表第8.2.2节。