This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:TPS65185未出现

Guru**** 2555030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185, TPS65186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632185/tps65185-tps65185-not-coming-up

器件型号:TPS65185
主题中讨论的其他器件: TPS65186

大家好、

我根据 数据表使用 TSP65185创建了一个 PCB (看起来几乎与 TI 提供的演示板完全相同)。

问题如下:

 - PWRUP 引脚无法启动、即使上拉(通过 STM32 GPIO)达到接近零的电压、IC 也会以某种方式将其下拉。

 - I2C 完全不响应、上拉唤醒引脚有效、但 I2C 没有响应。 我用逻辑器化了线路、一切看起来都很好、但不会出现 ACK。

我可以通过什么方法来调试此问题? 在我看来、我似乎发现了一些问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您是否始终存在输入电压并具有正确的电平?

    您是否已查看 TPS65185数据表的第19页? 它指示如何正确为器件加电。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我尝试使用 I2C、但运气不佳、然后我尝试将引脚上拉、因为它将使用数据表中定义的默认电源序列、也不幸运。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    组装的器件的确切器件型号是什么?

    针对 TPS65185设计的电路板上的 TPS65186可能会以这种方式运行。

    您是否尝试了两个 i2c 地址? TPS65185使用0x68h、TPS65186使用0x48h。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好、感谢您的回复

    器件是一款 TPS65185 (写入 IC 顶部)。 它读取 TPS 65185 TI 751 ADPS G4。

    您是否觉得我无法正确上拉 PWRUP 引脚这一事实很奇怪? 我认为它只是一个输入。

    我已经对引脚映射进行了双回声、但如果发生这种情况、我将再执行一次。

    David