This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50 - R2和 BQ40Z50 - R1典型应用有一些差异、您能解释原因吗

Guru**** 2559810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626501/bq40z50-r2-bq40z50---r2-and-bq40z50---r1-typical-applications-has-some-difference-can-you-explain-why

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1

您好!

   我看一下基准电路的两个规格、发现以下问题、可以帮助解决吗?

1.BQ20Z50-R1具有两 个分别为100Ω Ω 和200Ω Ω 的 SMBC 和 SMBD 电阻。  但 BQ40Z50-R2 只有一个电阻、SMBC 和 SMBD 为100Ω Ω。  原因是什么?

2.BQ40Z50-R1具有两 个具有 SRN 和 SRP 的电容、我认为这是检测的优化。 但 BQ40Z50-R2 取消了此设计。原因是什么?

3、数据表第1页、保险丝引脚有一个二极管、但 参考电路 取消了这个设计、原因是什么?

如下图所示:

BQ40Z50-R1

BQ40Z50-R2

数据表第1页—保险丝引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    在 bq40z50-R2上、我们使用了 ti-ESD 器件。 对于这些 T -ESD 器件、不需要第二个电阻。 当针对 ESD 进行测试时、电阻器会烧断。
    2.在芯片上进行一些特性测试后发现这些电容器是多余的、因此移除了它们。
    二极管是冗余的

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的信息。

    David