This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:全部输出

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632439/tps92515-q1-one-out-all-out

器件型号:TPS92515-Q1

大家好、

是否可以使用 TPS92515-Q1实现一次性全部输出功能?

谢谢、

进行了比较  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    您能更详细地解释一下"一个即出即出"功能吗? 我不确定具体情况、但如果您能告诉我、我很乐意尝试并帮助您。

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    因此、对于"One-Out-All"、假设我有3个串联的 LED。 如果其中一个 LED 短路、则器件将停止电流流向 LED 灯串。 基本上、如果一个 LED 发生任何情况、所有其他 LED 都会关闭。

    -Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    好的、这是我想的。 我们的所有 LED 驱动器都是恒定电流源、通常仅在灯串中的一个 LED 短路时才会保持运行。 唯一真正的实现方法是监控输出电压、如果由于 LED 短路而突然下降到低于特定阈值、您可以下拉 PWM 引脚以关闭 LED 灯串。 我向团队中的其他人询问过这种要求、他们得出了相同的结论。 但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特