This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:关于

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632376/lm25145-about

器件型号:LM25145

大家好、

我的客户有疑问。

Q1.RDS (ON)电流感应是谷值检测方法吗? (数据表图38)

问题2.
我对 RILIM 的计算公式有疑问。 (数据表第24 (6)页)
它是输入到 Iout 的过流限制值吗?

问题3. 流入 VIN 引脚的电流的最大值是多少?

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanbe、

     

    Q1、是的、它的谷值电流限制。

    问题2.  它是在电感器中看到的谷值电流的值。

    问题3. 如果未使用外部 VCC、器件输入端的电流为~2mA +栅极驱动电流。

     

    栅极驱动电流= Qg x Fsw

     

     其中 Qg 是顶部和底部 MOSFET 的总栅极电荷。  而 fsw 是开关频率

     

    希望这对您有所帮助?

     

    David。