This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:从二极管仿真模式更改为 FPWM 模式或相反模式

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631594/lm5140-q1-change-from-diode-emulation-mode-to-fpwm-mode-or-opposite

器件型号:LM5140-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LM5140-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我们的客户正在考虑从二极管仿真模式更改为 FPWM 模式或相反模式、而 IC 的工作方式是同步外部时钟。 这种使用是否存在任何问题?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山野三
    LM5140团队将很快回来。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo San、您好!

    无需担心在 FPWM 模式下具有时钟同步功能的 LM5140。

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 他们正在考虑在 IC 与外部时钟同步切换时、通过 DEMB 引脚更改运行模式(FPWM ->二极管仿真或二极管仿真-> FPWM)。 这种使用是否存在任何问题?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo、
    是的、在启用控制器并与外部时钟同步的情况下、可以从 FPWM 更改为 DEMB 更改为 FPWM。
    Terry