This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3433:限期购买状态-同类产品替代产品???

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, TPS92641, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632430/lm3433-lifebuy-status---comparable-replacement

器件型号:LM3433

尊敬的同事、朋友和工程师同事:

LM3433在今年8月已进入"购买期限"状态、将在2018年8月之前仅再销售12个月。 是否有人听说过或找到了与该芯片相当的替代产品?  希望通过对电路板进行一些微小的更改来找到相对简单的插件。   具有与 LM3433类似性能的高电流(6A-10A)降压稳压器将会非常出色。

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    LM3434可直接替代、但遗憾的是、我相信它也处于"生命周期购买"状态。

    为了更换这些器件、我们建议使用 TPS92640或 TPS92641。 它们具有非常好的性能、并且仅需要单电源。 它们也是同步的、能够满足您的高电流需求。 LM3409也可以正常工作、尽管在设计过程中需要更加小心一些、以达到10A 电流(基本上是一个具有低 RDS (ON)和低 Qg 的良好 FET)、但这是可能的。

    此致、

    克林特