This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:关于高达200V 的瞬态尖峰

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1, LM5175EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626980/lm5175-q1-about-transient-spikes-upto-200v

器件型号:LM5175-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5175EVM

你(们)好  

我是 电源设计领域的初学者。 我在其中一个论坛上看到 、汽车上的瞬态尖峰可能会高达200V。 但是、汽车瞬态曲线(来自降压/升压稳压器、具有汽车传导抗扰度)并没有给出大约200V 的任何信息。 我 不知道有关瞬态的信息是否正确。 有人可以帮助我在我的应用中选择 LM5175-Q1吗?

我是否可以为我的应用使用相同的典型应用值(在数据表中)?

是否可以将 BUK9K35-60E 用作降压 FET、将 BUK9k18-40E 用作升压 FET?  

还有一个问题是、我是否可以为 应用使用四层电路板?

请您引导我向正确的方向前进

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能会出现200V 瞬态尖峰、但通常存在系统级钳位电路、因此下游电子产品仅可看到42V 绝对最大值 LM5175-Q1可用于您的应用。 您的输出电压和最大负载电流是多少? 如果不知道这些、我们就无法判断您选择的 FET 和 PCB 的层数是否正常。 设计电路时、也可以参考数据表以及 TI 网站上发布的 EVM 用户指南和参考设计。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的帮助。

    输出电压为12V、最大负载电流为5A。 我从 EVM 中选择了 FET。

    请告诉我是否可以使用4层板和1盎司铜。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果您能向我提供您的反馈、我们将不胜感激、并会为您提供极大的帮助。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能为我的应用提供帮助吗、除了所有高速信号外、我正在使用的只有高速信号是 USB 信号。 我是否仍然可以在 eGLE 中使用四层电路板来满足我的应用需求(Vout=12V、5A)。 因为评估模块使用六层。 我真的在等待反馈来引导我。

    谢谢
    Dhinesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    上周我已经离开办公室了一段时间。  很抱歉耽误你的回答。  4层可以实现、但在布局时必须非常小心、这样电源电路的开关噪声不会影响控制电路。  在6层电路板中、控制信号夹在两个相邻的接地层之间、这些接地层用作控制信号的屏蔽层。  

    此外、1 Oz 铜对于60W 负载而言听起来太薄。  建议使用2盎司铜。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助。

    让我检查2 Oz 铜。 我是否应遵循 LM5175EVM 宽输入电压单电感器降压/升压控制器评估模块进行组件选择和放置?

    谢谢

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dhinesh:

    请使用设计工具(Excel 电子表格)帮助您选择我们的组件、并按照数据表中的布局指南设计您的 PCB。 请参阅 EVM 以了解布局是个好主意。

    祝你好运、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助。

    非常感谢。

    此致

    Dhinesh