This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:如何评估 LM5166寿命

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631055/lm5166-how-evaluate-lm5166-lifetime

器件型号:LM5166

工程师好!

我是 John、在使用 LM5166时有问题。 如何评估 LM5166的寿命? 工作条件为 VIN=24V、VOUT=5V、ILOAD_MAX=500mA、工作温度约为40°C

我想学习这方面的知识。您能帮我重新评论一些标准材料还是指导我如何评估 IC 的寿命测试? 非常感谢 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    IC 寿命通常只会因过热而降低。 40C 不是很极端。 您考虑多长时间?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaffe、

    大约是5年。 顺便说一下、除了热量之外、其他因素(如输入或输出电压/负载 )是否会影响 IC 寿命?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我们的器件经过专门设计、可在超过5年的时间内正常工作。 是的、任何高于我们最大额定值的电压都将加速 IC 的老化。

    Sam