This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494的振荡器频率

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639470/tl494-oscillator-frequency-of-tl494

器件型号:TL494

亲爱的、大家好

这是有关 TL494数据表中描述的振荡器频率计算公式的问题。
在数据表 P5 '7.6电气特性、振荡器部分'中、振荡频率描述如下。
条件:CT = 0.01uF、Rt = 12kOhm
          振荡频率10kHz (典型值)
但是、数据表 P11中"9.3.2振荡器"项中的等式(3)为
 Fosc = 1/(Rt * CT)
通过该公式计算、它被描述为大约8.3kHz。
因此、客户希望了解以下内容。

- P11上的方程式(3)是否错误?
 或者"7.6电气特性、振荡器部分"的条件是否不正确?

请告诉我。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami-San、

    感谢您关注 TL494。 我将研究这种差异、并返回给您。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Ben -San、

    感谢您的支持。
    我将等待您的回复。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    感谢您的支持。
    您是否尚未完成我的问题调查?

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami-San、

    我正在尝试与设计团队确认、但我将图1解释为给定测试条件集的 IC 测试数据、应仅用作指导。 我建议使用数据表中的等式8计算您的开关频率。

    您的客户可能还会对 TL494的设计指南感兴趣: www.ti.com/.../slva001e.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    我知道。
    但是、在这个答案中、数据表 P5中"7.6电气特性、振荡器部分"的"频率"的规定值表示参考值。
    因此、这是一种解释、通过数据表 P14上的公式(8)计算得出的值是正确的。
    这是否有意义?

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami、

    请使用公式 F = 1.2/(Rt*CT)来设置振荡器频率。 这应与 TL494数据表上的频率图一致。 我将请求更新数据表。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Ben San、

    感谢您的回答。
    我按此结果回复客户。

    谢谢、Masami M.