This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq76PL455A-Q1:菊花链 bq76pl455a 最大 电缆长度

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632321/bq76pl455a-q1-daisy-chain-bq76pl455a-max-cable-lenght

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

您好!

我希望我能为我的项目找到一些帮助。 ´s 控制144节串联电池。 数据表显示、bq76pl455a 可以菊花链形式连续连接多达16个器件。 由于封装原因、我必须连续使用12个器件(菊花链)。

现在我的问题是:


将所有器件连接为菊花链是否有电缆长度限制?

我计算出、我将使用大约3m 的电缆长度、分为6个部分、0.5m。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Danyal、

    我认为两个 PCB 之间有0.5米的电缆、对吧?
    如果是这种情况、那么您应该可以正常工作。
    但是、请记住、电缆距离与电缆质量有关。
    有关详细信息、请参阅数据表8.1.2.2.3。