This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:版本 1.3.76:菜单&放大器;未显示工具栏

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638354/bqstudio-rel-1-3-76-menu-toolbar-not-displayed

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

SLVA725介绍了如何收集数据 以识别 电池的最佳化学匹配。

特别是、该文档建议使用 名为 GPC Packager 的 bqStudio 软件实用程序 、但我在软件中找不到它、相关内容。 1.3.76.

老实说、自定义预期可以设置该实用程序以及其他一些实用程序、但按下 OK 按钮不会产生任何差异、此类实用程序仍然隐藏/不可用。

出什么问题了? 如何设置 GPC Packager 可访问?

谢谢

Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maurizio、
    这是什么器件?
    如果 gpc 打包程序不起作用、您可以按照应用手册中的说明修改文件。 这是一个直接的过程。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onix、

    器件是 BQ28Z610。

    要收集数据、使用 GPC 命令比手动记录和打包更简单。

    但是、如果 该命令尚未针对 BQ28Z610实现、 我想除了手动记录之外、我没有任何其他替代方法。

    再次提前感谢。

    Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有进一步更新?

    还是 bqStudio 更新版本?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、目前没有。 修改文件并提交到 gpc 时是否仍然遇到问题?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我将使用来自制造商的新电池(本地电池)。

    Maurizio