This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070动态电压变化、类似于 TPS63070

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632059/tps63070-tps63070-dynamic-voltage-change-similar-to-tps63070

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件:TPS63060

显然、TPS63070具有 Vsel 引脚、该引脚可启用或禁用反馈环路中的额外电阻器、从而允许使用次级输出电压选项、我的问题是: 通过在数据表中与 R2并联的接地端安装额外的电阻器、然后使用 N 沟道 MOSFET 简单地启用或禁用、是否可以使用 TPS63060实现相同的效果?

我提出这一问题的原因是、我已经尝试了一个快速测试、虽然它通常能够正常工作、但还是存在一些不稳定、 所发生的情况是、动态启用附加电阻器会导致电池上的大压降、从而在馈送同一电池的其他稳压器上触发欠压锁定。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    很高兴为您提供支持。 我了解您遇到的问题、电池供电应用中经常发生这种情况(取决于电池串联电阻)。

    解释如下:

    在稳态条件下 Vf 为0.8V。 当您快速并联一个电阻器到 R2时、您将在反馈引脚上创建一个电压瞬态。 实际上、这会在 较低的值下迅速发生、因此补偿会迅速反应、使 VF 恢复 到基准值 0.8V、这意味着将 Vout 增加到新的"选定电压"。

    由于 VFB 传递函数具有相对较高的带宽、即开环函数的交叉频率、因此该到新目标的 Vout 瞬态非常快。 这意味着输出电容器需要高电流才能快速充电。 该电流来自电池、并导致 Vin 下降、从而为整个系统添加疯狂的正反馈、使其进入振荡机制或关闭。

    因此、问题在于总 R2降低得太快。 我要做的是通过在漏极和源极之间(与通道并联)引入一个电容器来减缓 Nmosfet 导通。 该电容值取决于您的 Rdson 以及您希望瞬态如何变化。 FET 的导电性越高、特定上升时间所需的电容器就越大。 通过考虑近似时间常量 Rdson *C 的示例:

    RDSon = 100m Ω、TR = 1ms -> C = 320uF

    使用以下推导公式计算此值:

    请告诉我该解决方案是否适用于您的情况。 享受您的设计!

    此致、

    Emmanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Emmanuel 的回答和解释、现在非常有意义、我只是计算了降低 Nmosfet 导通时间所需的电容器值、很明显、从公式中可以看出、较低的 RDS 意味着需要更高的电容器值、 因此、在我的示例中、任何 RDS 低于1欧姆的 MOSFET 都可能由于空间限制而无法实现、但我还有许多 MOSFET 的 RDS 高于1欧姆、因此我将测试各种组合以了解这对性能的影响。

    我还有几个问题:

    1 -如果我们更新设计并改为将 TPS63060更改为 TPS63070、这是否可以缓解该问题? 63070转换器中是否内置了"减速"电路?

    2 -如果我们将 TPS63060上的 EN 引脚设置为低电平、从而使其停止转换、那么更改输出电压将启用反馈环路中的附加电阻器、然后将 EN 引脚设置为高电平以再次重新启用转换器、这是否有帮助?

    3 -我们可以在电池和 Vin IF 稳压器之间添加大容量电容器、这是否也是可能的解决方案? 您说:"此电流来自电池、并导致 Vin 下降"、在这种情况下、大容量电容器可能会提供该电流以填补该间隙?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    不用客气! 如果 RDS 超过1欧姆的 MOSFET 将影响直流性能、具体取决于 您要获得的输出电压精度以及反馈分压器中的总"新"R2的值。 基本上、您要连接的电阻器受一个附加电阻 RDS_ON 的影响。 顺便说一下、关于您的问题:

    1 -在 TPS63070中、两个电阻器配置之间没有时间控制的转换、这将产生与您的应用中的效果相同的效果。

    2-如果您禁用器件,则没有电流从 Vin 流出,因此问题不应存在。

    3 -这是另一种可能的解决方案、但我不建议这样做、除非电压换向是系统上的定期工作操作。 但从您的问题2来看、它似乎不是。  

    祝你度过美好的一天!

    Emmanuel