This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54331:我设计了一款降压稳压器,可在9V 至15V 的输入电压下提供12V/3A 输出。 请帮助我验证所附的设计文档。 并帮助我为此设计调优补偿网络值。

Guru**** 2557000 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    输出是否为12V、输入是否为9V 至15V? 最大占空比约为93%、因此当输入电压低于12.9V 时、输出电压会降低、这对您来说是可以的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是输入错误。

    我已经针对9V 至15V 输入的5V/3A 输出进行了设计。