This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:用于长寿命电池安装的充电使能(NCE)引脚的软件控制。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627675/bq24075-software-control-of-charge-enable-nce-pin-for-long-life-battery-installation

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ24079

您好!

我们正在考虑构建一款具有18650锂离子电池和 BQ24075充电器的产品。

我们需要安装18650 (不可拆卸) 10年。 在发生电源故障时、该电池将被严格用作备用电池。

我计划监控电池电压、如果电池处于空闲状态、则仅每两个月为电池充电(加注)、或者在主电源恢复后立即为其充电。

是否有人对这种长寿命应用有过任何经验?  对一些反馈或想法感兴趣。

提前感谢。

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这取决于电池制造商规定的电池寿命和周期。 BQ24079可用作电池充电器、因为它为电池充电的电压高达4.1V、而不是满容量。 这有助于延长电池寿命。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    电池供应商可统计1K 周期、在使用寿命内将电池充电3个月仅为40个周期、因此裕度很好。

    谢谢。