This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:最低充电电压

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24130, BQ24171, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631733/bq24130-minimum-charge-voltage

器件型号:BQ24130
主题中讨论的其他器件: BQ24171BQ24172

您好,BQ24130是否能够为3节4.2V 电池(最大12.6V)充电,12V 作为 PVCC? 如果没有,PVCC 和 Vbatt 之间的最小间隙是多少? 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Franck:

    bq24130是一款降压转换器、输入需要高于电池电压才能正常运行。 我们建议不要超过95%的占空比、以确保良好运行。 这意味着、对于12V 输入、输出不能高于11.4V。

    如果您的限制是12V 输入、我建议使用 bq24171 (JEITA)或 bq24172 (非 JEITA)、因为它们可以使用 FB 引脚实现可定制的电池电压。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    感谢您提供的信息和快速回复。
    此致、
    弗朗克