This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40425:TPS40425 webench 运行问题

Guru**** 2588135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630041/webench-tools-tps40425-tps40425-webench-run-issue

器件型号:TPS40425
主题中讨论的其他器件: LM5118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好,先生  

1.我们是否可以知道为什么 TPS40425 webench 无法修改频率? 网站显示频率为(200K 至200K)

2.可否知道我们是否更改了电感值、然后 器件仿真器组件也应该更改(如 Rt 值)、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设计中的 Vinmin、Vinmax、Vout、Iout 是什么?

    在我选择"用户首选频率"后、它允许我更改频率、如下所示。

    2.视情况而定。 RT 电阻器用于 SEF 开关频率。 如果 fsw 相同、则 Rt 电阻器值将相同。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为8V~13V、输出电压为3.3V/60A。

    在我更改输入电压为11V~13V 后、频率范围会再次变化。 正如我所知、TPS40425最大频率应为1.5MHz。但我不确定为什么 I 说明中的初始频率是固定的 ITER 1。

    3.我还尝试其他器件 LM5118、频率也是一个范围。 未固定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来是 Webench 问题。 我将要求我们的 Webench 团队来看看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们是否可以知道 TPS40425 webench 问题的修复时间?
    我们可以得出正确的组件值吗?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    我们的 webench 团队现在没有带宽。 解决此问题可能需要一些时间。

    如果 Iout 更改为55A、则可以在200kHz 至750kHz 之间选择 Fsw。 该 Fsw 范围应该足以满足您的项目需求。
    您是否可以在这个单一阶段将此方法用于您的项目?

    BTW、使用 webnech 创建原理图或获得效率等仿真结果的主要目的是什么?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,钱
    那么、我们是否可以检查 TPS40425耗尽型仿真压扩器是否可以使用?
    如果是、我们将首先使用该组件修改电路。(对于频率固定问题、我们将修改 Rt 以更改工作频率。)
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    TPS40425可支持3.3V 输出电压、60A。 200kHz 固定频率只是 Webench 问题。
    正如我建议的、在设计输入中设置更改 Iout 55A、然后选择 Fsw。
    我建议将 FSW 设置为大约500kHz、输出电压为3.3V。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,钱

    我们在 Vin11V~13V/ Vout 3.3V 60A 中使用 webench。 耗尽结果 RC < L/Rdcr、在这里是错误的~~e2e.ti.com/.../Tps40425-current.xlsxe2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1079026_5F00_TPS40425_5F00_3_5F00_3V_5F00_60A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    I 输入 Vin11V~13V/Vout 3.3V 60A、但获取不同的原理图。

    您能否使用以下"共享设计"按钮与 Q-CHEN@TI.COM 共享 Webench 设计

    谢谢