This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq40z50-R2:放电和静置期间的完整充电容量更新

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627294/bq40z50-r2-full-charge-capacity-update-during-discharge-and-relax

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

我们将监测计 BQ40z50-R2用于4节锂离子电池组。 电量监测计的完整充电容量在 充电和放电以及放松时间期间持续更新(从300mAH 到15000mAH、其中 Qmax=19200mAH)、相应的剩余电量也会更新。 我在从器件中读取 SREC 文件时也观察到 FCC 的更新。

我仅完成了一个学习周期(FYI)。

1.请告知我们此 FCC 更新是否符合电量监测计设计... 如果不是、请告诉我需要注意哪些设置才能将 FCC 锁定在某个特定值。  

2.请帮助我了解 AFE 保护操作(如果有任何可用文档、请与我分享)

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.当您说您已完成学习时、cylce、您是否有06或0E 的更新状态。 如果不是这些、则意味着您的学习从未成功完成。 在执行学习周期之前、您需要正确识别您的化学 ID 并将其编程到监测计上。 请按照下面的应用手册执行成功的学习周期。
    www.ti.com/.../slua777
    2.要了解 AFE、请查看以下链接中的器件技术参考手册
    www.ti.com/.../sluubk0

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    感谢您的回复... 学习周期后的更新状态为0E。
    您是说、如果学习周期成功、FCC 值更新将在该范围内? 为什么要通过从器件中读取 SREC 文件来更新 FCC 值?

    我将在本文档中详细介绍进一步的学习周期。 感谢您分享信息。

    此致、
    Uday Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提取 srec 的过程会导致向监测计发送 RESET 命令。 设置 RESET 命令后、会发生新的 Rem CAP 仿真、这会导致 FCC 更新。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的信息。