This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:充电计数和 FCC 计算

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641652/bq27542-g1-counting-number-of-charging-and-fcc-calculation

器件型号:BQ27542-G1

您能否查看以下电量监测问题?

我知道电量监测计中有充电计数功能。 如果充电完成,无论电池电压如何,计数是否增加?

2.一般而言,在完全充电后,会自动放电。 因此用户 可以充电。 如果是再充电、计数数量是否会增加?

3.您能否分享 描述 FCC 计算的详细文档或方程式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    周期计数基于累积的放电而不是电荷。 PS 请参阅 TRM 的第32页

    有关 FCC 问题、请参阅随附的 pdf

    e2e.ti.com/.../slua364_5B00_1_5D005F00_theory-and-Imp-of-IT-battery-fuel_2D00_guaging-algorithm.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    从客户处获得额外的问题以澄清问题。

    如果    周期计数的阈值为1000mA、 那么在下面的情况下、计数的微值是多少?

       案例1: 完全充电后(1000mA)->放电至500mA

      CASE2: 充满电(1000mA)后->放电至500mA ->充电至1000mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:
    我相信周期计数将保持先前给定的值、即您尚未通过1000mAh 放电。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清问题、我修改 了如下值 。 您可以再检查一下吗?

    如果    周期计数的阈值为1000mA、 那么在下面的情况下、计数的微值是多少?

       案例1: 完全充电后(1100mA)->放电至500mA

      CASE2: 充满电(1100mA)后->放电至500mA ->充电至1100mA

      案例3:  500mA ->充电至 完全充电(1100mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Danny
    1.充电1后、放电后保持为1
    2.充电1后、放电后保持为1。 充电后2.
    3.0

    我建议您运行测试以验证情况。
    谢谢
    Onyx