This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:辅助电源

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642761/tps23756-auxiliary-power-supply

器件型号:TPS23756

 尊敬的先生/女士:

  现在、客户使用了我们的 POE PD 方案 TPS23756、但它是辅助电源、电路是附件。 现在、如果客户将地球连接到地球 POE、那么问题出在e2e.ti.com/.../tidr391_2D00_TPS23756.pdf 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    通过接地 POE、您是指原理图中的 CHGND 还是初级侧上的 PWRGND? 您能澄清一下吗?

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Thomas,í a
    现在客户想要使用辅助电源、为了方便板的使用、TPS23756 RTN 与 VSS 连接、然后 C17被0 Ω。电阻替代、因此是否存在问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    很抱歉耽误你的时间。 我以为我已经回答了,但这一定是一个梦想。

    首先、将 RTN 短接至 VSS 完全否定了内部导通 FET 所允许的安全特性(热关断、工作电流限制和浪涌电流限制)。 为保障电流,我不能提出这项建议。

    其次、通过将 PWRGND 短接至 PGND、您将断开隔离、并且会出现噪声开关直流/直流转换器的传导发射问题。 隔离接地平面的目的是防止开关噪声干扰以太网端口传输的数据。 有关 EMI 的更多信息、请阅读 :www.ti.com/.../slua469.pdf

    谢谢、
    Tom