This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T250W:PTH08T250W

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T250W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632419/pth08t250w-pth08t250w

器件型号:PTH08T250W

你(们)好

我只是想知道是否可以告诉我 PTH08T250W 是否 已经过磁阻测试、并且该模块是否能够承受0.7Tesla 磁场。

我需要根据此模块规格在低电压下使用50A 的直流/直流转换器、我的问题是它是否能够承受0.7T 的磁场或是否需要额外的屏蔽?

如果能对此加以说明、将会非常高兴、如果您建议在50A 的高电流下运行 DCDC 转换器、我们将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗尼;

    PTH08T250W 从未经过过磁场 电阻测试或认证。 它具有 嵌入在铜结构中的铜迹线和铜平面。 我建议您自己对其进行磁性灵敏度测试。

    Tom