This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:同步降压设计

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631919/tps40090-design-for-a-synchronous-buck

器件型号:TPS40090

您好!

我正在设计一个具有36V 输入电压和24V 输出电压的三相同步降压直流/直流转换器。 最大输出功率为5kW。

下面是我的问题:

1、 当输出电压未达到基准电压时、引脚 COMP 的最大电压是多少? 如果我需要将最大输出电流限制为额定电流的115%、如何限制引脚 COMP 的电压?

2.根据数据表中的应用图、引脚 EN/SYNC 未连接任何引脚。 是否可以通过一个电阻器(1k)将引脚 EN/SYNC 连接到引脚 VIN 以启用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO、

    控制器不使用 COMP 电压来提供 OC 保护。 相反、它会将 电流感应 输入电压( CSx 和 CSCN 之间的电压) 与 ILIM 引脚电压进行比较、以实现 OC 保护。 详细信息可在数据表第11页找到。

    2.保持 EN/SYNC 引脚电压低于15V。  如果 VIN 引脚电压低于15V、则可以通过上拉电阻器将 EN 引脚连接到 VIN 引脚。 否则、请通过电阻分压器将 EN 引脚连接到 VIN 引脚。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    谢谢您的建议、但我并不是说 OC 保护。 当负载电阻非常小时、转换器的输出电流需要限制为额定电流的115%、输出电压可能会降低。 也就是说、当负载过重时、转换器需要运行在恒定输出电流模式、而不是恒定输出电压模式。 因此、我需要限制引脚 COMP 的电压以限制最大输出电流。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了实现恒定输出电流模式、需要使用外部误差放大器来限制 OC 条件下的 COMP 电压。
    为了便于沟通、我们可以通过电子邮件进行讨论吗?
    Q-CHEN@TI.COM