This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3530:HWEN 的逻辑低电平阈值

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627892/lm3530-logic-low-threshold-of-hwen

器件型号:LM3530

大家好、

根据以下规格、我认为应将 HWEN 引脚施加到0V 以下、以在整个工作环境温度范围内复位输出故障。
我的理解是否正确?



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于小于0.4V 的任何电压、HWEN 被指定为一个逻辑低电平。  您可以将电压降至0V、但 VHWEN < 0.4V 时、它会复位。

    谢谢

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Travis - San、

    感谢你的答复。
    我曾认为在整个工作环境温度范围内、逻辑低电平阈值可能为0~0.4V、但我理解自己的困惑。

    此致、
    雅丽塔